This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:[原理图审阅] AM3358 SoC + TFP410 DVI 发送器+ DDR3L 设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393238/am3358-schematic-review-am3358-soc-tfp410-dvi-transmitter-ddr3l-design

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TFP410

工具与软件:

嗨、大家好!

我是一名大学生、正在从事我的第一个大型嵌入式电路板项目、但我真的可以采纳一些专家建议。 我使用 TI AM3358处理器设计了一个原理图、并使用 TFP410 DVI 发送器(使用 HDMI)、非常感谢您提供任何反馈或建议。
我试着制作 Beagle Board Black 的衍生作品、然后把它用作了参考设计。

关键组件:

  • AM3358BZCZ100 ARM Cortex-A8处理器

  • TFP410PAP DVI 发送器

  • MT41K256M16TW-107 AIT:P DDR3L DRAM (256Mx16)

  • TPS65217CRSLR 电源管理 IC

  • KLMAG1JETD-B041 eMMC 存储

  • USB、MicroSD 和 HDMI 连接器

我在 AM3358和 TFP410之间使用一个单端24位 RGB 接口、并配有3.3V 电源。 我的主要目标是看看能否打开器件。

更新:无论我做什么图像出来可怕的模糊,我还附了一个 pdf。

非常感谢!

电源


电源

电源

电源

连接器


连接器

RAM

RAM

eMMC

eMMC 闪存


BootConfig

HDMI

e2e.ti.com/.../3377.test.pdf