This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:适用于4K 显示器的 AM68 GPU 功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393559/am68-gpu-capabilities-of-am68-for-4k-displays

器件型号:AM68
主题中讨论的其他器件: AM69TDA4VH

工具与软件:

您好!

在该器件的数据表中、AM68不支持4k60 GPU 输出、这看起来像:

是否有人可以确认? 或者、这句话的含义是什么? 您能否使用 GPU 以4k60分辨率支持 Android UI?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan

    GPU 支持4K 输出、此说明实际上与 AM62X 上 GPU 的说明类似: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am623.pdf

    AM68和 AM69处理器上的 GPU 与 TDA4VE 和 TDA4VH 上的 GPU 相同。 您可以参考他们的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4ve-q1.pdf

    我将与团队合作来纠正此数据表错误。

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan

    我还将补充一点、AM68/AM69 (或 TDA4VE 和 TDA4VH 器件)上不存在 Android 支持、并且当前未在路线图中。 如果这是客户要求、请将其提交给我们的营销和业务团队。

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们正在与团队讨论 Android 支持感谢澄清。

    Munan