This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:关于 MCU_TIMER0的时钟频率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394458/j721exsomxevm-regarding-clock-frequency-for-mcu_timer0

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我们使用的是 MCAL 封装  MCUSW_09_00_00_15_CONFIG + ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_00_00_02

我们在执行 FLS 主函数时遇到计时器溢出错误。

您能否告诉我们、我们需要为 Mcu_Timer 0配置的实际时钟频率值是多少、以及 FLS_mainfunction 的实际调度时间是多少

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、

    通常 MCU_TIMER0会有晶振频率,在 TI SOM 我们有19.2 MHz。

    排程将由 AUTOSAR OS 完成,我们不会在裸机层进行任何排程机制。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    感谢您发送编修。

    此致、

    Pradeep R