This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:SDK-09.01:Linux PRU ETH 驱动程序

Guru**** 2540240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1388309/processor-sdk-am437x-sdk-09-01-linux-pru-eth-drivers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具与软件:

您好、TI 团队:

在当前的 AM437x Linux-RT SDK 9.01中、prueth 驱动程序显然缺失(ti-processor-sdk-linux-rt-am437X-evm-09.01.00.001/board-support/ti-linux-kernel-6.1.46+gitAUTOINC+ccf548983b-gccf548983b/drivers/net/ethernet/ti/)。  
为什么? Linux PRU 以太网支持是否会包含在下一个 SDK 版本9.x 中?
在 Linux SDK 9.01文档 software-dl.ti.com/.../PRU-ICSS_Ethernet.html (<%Linux_PROC_SDK_X_X_X_X_X%>/board-support/linux-x.y.z..../drivers/net/ethernet/ti/prueth.c)中引用了这些示例。

此致、
Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    根据发行说明中的注释、Linux PRU 以太网支持已取消适用于 Linux 内核6.1版本:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/09_01_00_001/exports/docs/devices/AM437X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html#release-09-01-00

    首先是资源配置方面的挑战、我们的开发人员仅获得了专注于在 AM64x 等较新器件上移植 PRU_ICSSG 千兆位以太网或在 AM335x 和 AM437x 上移植 PRU-ICSS 100M 以太网的带宽、然后我们选择了重点关注 ICSSG 版本的代码。

    我们将在 SDK 10.1版本(AM335x 和 AM437x 的 Linux 内核6.6版本)上重新添加对 PRU 以太网的支持。 这应该是在年底左右。 如果您想让我问一下 SDK 10.1的暂定时间范围、请告诉我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、请 询问 SDK 10.1的暂定时间范围。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    好的、我现在要问。 如果我在下周星期三之前没有回复、请 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    SDK 10.1暂定时间段是否有任何消息?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    谢谢您的 Ping。 我第一次没有得到任何响应、请联系一些不同的人、看看我是否可以为您获得预计的时间。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    免责声明:未来的读者,这是一个估计,而不是承诺的时间表。 情况可能会发生变化。 如果您想要更新、请随时创建新的 e2e 主题并在您的描述中参考该主题。

    Alex、您好!

    我没有确切的 SDK 10.1版本时间框架、但似乎团队正在计划2025年第1季度开发 AM335x/AM437x 通用 PRU 以太网。 我相信目标是上游的,所以理想情况下代码是在 SDK 10.1发行版,但最坏的情况下,我们应该能够从上游 Linux 获取软件(然后,我希望固件二进制文件在这里分发,如果不是在 SDK : https://git.ti.com/cgit/processor-firmware/ti-linux-firmware/tree/ti-pruss?h=ti-linux-firmware )

    此致、

    Nick