This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:J721EXSOMXEVM:应使用哪些条件来确定是否是 UDMA UDMA/Tx Rx 通道的代理

Guru**** 2670355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393324/j721exsomxevm-j721exsomxevm-what-conditions-should-be-used-to-determine-whether-or-not-proxy-for-udma-rx-tx-channel

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

您好!

我们有关于 RINGACC 和 代理  或 J721E DRA829的问题。

在使用 RINGACC 时、应使用哪些条件来确定是否应使用代理?

当 ETHER 驱动程序与列出的通信负载进行通信时、发送完成时使用的 RINGACC 的状态将变得不正确。

通过代理从整个队列中弹出数据改善了这种情况、但我们不知道为什么。

我们感谢您对这是否正确的回答提出意见。

SDK 文件名:
ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11.tar.gz

驱动程序目录名称:
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-08_05_00_11/pdk_jacinto_08_05_00_36/packages/ti/drv/udma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="616851" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393324/j721exsomxevm-j721exsomxevm-what-conditions-should-be-used-to-determine-whether-or-not-proxy-for-udma-rx-tx-channel "]

    通过代理从整个队列中弹出数据改善了这种情况、但我们不知道为什么。

    我们感谢您对这是否正确的回答提出意见。

    [报价]

    我将在内部检查它并返回给您。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="616851" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393324/j721exsomxevm-j721exsomxevm-what-conditions-should-be-used-to-determine-whether-or-not-proxy-for-udma-rx-tx-channel "]

    我们有关于 RINGACC 和 代理  或 J721E DRA829的问题。

    在使用 RINGACC 时、应使用哪些条件来确定是否应使用代理?

    [报价]

    您可以参考 TRM 10.2.4环形加速器(RINGACC)和 10.2.5代理的相关部分吗?


    此致、

    Karthik