This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:J721EXCPXEVM/ J7200XSOMXEVM/DRA821 Arago Yocto RT Linux 与 Arago Yocto Linux

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM, J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391265/dra821u-j721excpxevm-j7200xsomxevm-dra821-arago-yocto-rt-linux-vs-arago-yocto-linux

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVM、DRA821、 J7200XSOMXEVM

工具与软件:

您好!

我们正在评估 J721EXCPXEVM/J7200XSOMXEVM/DRA821平台。 在您的网站上看到了 RT 版本和非 RT 版本。 对于 Arago Yocko Linux:

1. RT Linux SDK 版本与非 RT Linux SDK 版本之间有何区别? 我们如何知道将哪一个用于此平台?

2. 我们的主机开发系统上可以 使用哪个版本的 Ubuntu 来安装和使用 SDK 来创建 Yocto 映像?  

3.是否估算了    A 内核上的目标板上需要/使用的默认 Arago 映像的 RAM 容量?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    [报价 userid="563483" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391265/dra821u-j721excpxevm-j7200xsomxevm-dra821-arago-yocto-rt-linux-vs-arago-yocto-linux "]

    1. RT Linux SDK 版本与非 RT Linux SDK 版本之间有何区别? 我们如何知道将哪一个用于此平台?

    [报价]

    RT-Linux SDK 包含用于运行 RT-Linux 内核的代码。 如果延迟很重要、该内核可提高 Linux 的实时性。 您可以在此处阅读更多信息: https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/start

    [报价 userid="563483" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391265/dra821u-j721excpxevm-j7200xsomxevm-dra821-arago-yocto-rt-linux-vs-arago-yocto-linux "]

    2. 我们的主机开发系统上可以 使用哪个版本的 Ubuntu 来安装和使用 SDK 来创建 Yocto 映像?  

    [报价]

    Ubuntu 版本取决于您使用的 SDK 版本。 对于9.x SDK、要求 Ubuntu 22.04。

    [报价 userid="563483" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391265/dra821u-j721excpxevm-j7200xsomxevm-dra821-arago-yocto-rt-linux-vs-arago-yocto-linux "]

    3.是否估算了    A 内核上的目标板上需要/使用的默认 Arago 映像的 RAM 容量?  

    [报价]

    我目前没有这个的数字、但我可以根据您的意愿尝试获取一个。 不过目前、 J721EXCPXEVM 和  J7200XSOMXEVM 都具有4GB。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、 谢谢。

    -" RT-Linux SDK 包含运行 RT-Linux 内核的代码..."  此平台的 RT Linux SDK 是否也基于 Arago Yocto?

    "我现在没有这个号码,但我可以尝试得到一个,如果你想. 但目前、J721EXCPXEVM 和 J7200XSOMXEVM 都具有4GB。" 是您能给 我们提供 RAM 默认 Arago 图像需求/使用量吗?  谢谢你。

    -我读到 DRA821可以连接多达8GB 的额外内存,这是在4GB 之上,所以总的12 GB 可以与这个外部接口?  A Core (我们将在其中使用 Linux)是否可以通过此外部接口访问此附加8GB 内存? 我们能否通过将其他8GB 参考模块插入参考平台的接口、增加额外的8GB?

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    适用于此平台的 RT Linux SDK 是否也基于 Arago Yocto?

    有。 它使用 下面的 RT Linux 内核运行 Arago 发行版。

    是的、您能给 我们提供一个 有关 RAM 默认量的 Arago 图像需求/用途吗?

    我会尝试的。

    A Core (我们将在其中使用 Linux)能否通过此外部接口访问此附加8GB? 我们是否可以通过将另一个参考模块插入参考平台的接口来添加额外的8GB?

    您可以按照 DDR 配置工具应用手册中的说明来编辑 DDR的量。 DDR 配置工具也添加到了 SysConfig、因此您无需再使用 Excel 工作表。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared。

    我将等待估计 RAM 默认 Arago 映像的需求/使用量。 问题:

    RT Arago 或 标准 Arago 是否能够通过 TI 在线宣传的汽车标准认证? (即 ASIL 等) 或者、如果我们需要汽车认证、那么我们只能在我们的产品中使用其中一种认证?

    再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    $ cat /proc/meminfo在非 RT 和 RT 版本的9.2默认映像上执行(内核只是闲置)。 不过、我还没有其他任何数字要为您提供。

    非 RT:

    root@j721e-evm:~# cat /proc/meminfo
    MemTotal:        3829608 kB
    MemFree:         3373220 kB
    MemAvailable:    3496036 kB
    Buffers:            9552 kB
    Cached:           244452 kB
    SwapCached:            0 kB
    Active:            40296 kB
    Inactive:         296912 kB
    Active(anon):        908 kB
    Inactive(anon):    93532 kB
    Active(file):      39388 kB
    Inactive(file):   203380 kB
    Unevictable:           0 kB
    Mlocked:               0 kB
    SwapTotal:             0 kB
    SwapFree:              0 kB
    Dirty:              2100 kB
    Writeback:             0 kB
    AnonPages:         81496 kB
    Mapped:           116236 kB
    Shmem:             11236 kB
    KReclaimable:      23604 kB
    Slab:              59396 kB
    SReclaimable:      23604 kB
    SUnreclaim:        35792 kB
    KernelStack:        3056 kB
    PageTables:         2392 kB
    SecPageTables:         0 kB
    NFS_Unstable:          0 kB
    Bounce:                0 kB
    WritebackTmp:          0 kB
    CommitLimit:     1914804 kB
    Committed_AS:     410936 kB
    VmallocTotal:   133143592960 kB
    VmallocUsed:       12540 kB
    VmallocChunk:          0 kB
    Percpu:              688 kB
    HardwareCorrupted:     0 kB
    AnonHugePages:     14336 kB
    ShmemHugePages:        0 kB
    ShmemPmdMapped:        0 kB
    FileHugePages:         0 kB
    FilePmdMapped:         0 kB
    CmaTotal:         524288 kB
    CmaFree:          519852 kB
    HugePages_Total:       0
    HugePages_Free:        0
    HugePages_Rsvd:        0
    HugePages_Surp:        0
    Hugepagesize:       2048 kB
    Hugetlb:               0 kB
     

    RT:

    root@j721e-evm:~# cat /proc/meminfo
    MemTotal:        3840968 kB
    MemFree:         3407684 kB
    MemAvailable:    3629284 kB
    Buffers:            9660 kB
    Cached:           243968 kB
    SwapCached:            0 kB
    Active:            40332 kB
    Inactive:         284468 kB
    Active(anon):        908 kB
    Inactive(anon):    81492 kB
    Active(file):      39424 kB
    Inactive(file):   202976 kB
    Unevictable:           0 kB
    Mlocked:               0 kB
    SwapTotal:             0 kB
    SwapFree:              0 kB
    Dirty:              1972 kB
    Writeback:             0 kB
    AnonPages:         71208 kB
    Mapped:           116084 kB
    Shmem:             11232 kB
    KReclaimable:      25928 kB
    Slab:              56504 kB
    SReclaimable:      25928 kB
    SUnreclaim:        30576 kB
    KernelStack:        3824 kB
    PageTables:         2356 kB
    SecPageTables:         0 kB
    NFS_Unstable:          0 kB
    Bounce:                0 kB
    WritebackTmp:          0 kB
    CommitLimit:     1920484 kB
    Committed_AS:     402492 kB
    VmallocTotal:   133143592960 kB
    VmallocUsed:        6152 kB
    VmallocChunk:          0 kB
    Percpu:              328 kB
    HardwareCorrupted:     0 kB
    CmaTotal:         524288 kB
    CmaFree:          519852 kB
    HugePages_Total:       0
    HugePages_Free:        0
    HugePages_Rsvd:        0
    HugePages_Surp:        0
    Hugepagesize:       2048 kB
    Hugetlb:               0 kB

    对于您的另一个问题:

    RT Arago 或 标准 Arago 能否通过 TI 在线宣传的汽车标准认证? (即 ASIL 等) 或者、如果我们需要汽车认证、我们只能在我们的产品中使用其中一种认证?[/QUOT]

    我已经加入了我们的安全专家。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    不清楚"TI 在线宣传的汽车标准"指的是什么。   

    DRA821器件具有根据 NDA 提供的安全手册、其中列出了器件 H/W 安全特性以及实现 ASIL 等级所需的安全诊断。

    TI SDK DRA821路线图指出了 TI 哪些软件组件已完成安全认证、和/或哪些软件组件拥有获得安全认证的途径。

    对于当前的 TI SDK Linux 版本(SDK 9.2)、ASIL 部分可能与在 R5内核上运行的 TI SDK RTOS 组件直接相关、而不是与运行 Linux 的 A72直接相关。  

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    谢谢你。 我与我的老板交谈、是的、我的领导层 需要签署 NDA。 我们希望快速做出决定。 其过程是什么? 你想让他的电子邮件地址直接联系他,或者你在这里上传它,我转至他签署,然后上载签名的版本回到这里?  再次感谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny:

    您是否有可以联系的当地 TI 联系人?   如果没有、我们将从此时开始为您联系 TI 联系人。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    现在还没有,如果你能给我一个联系,给我的老板的 NDA 到位,这将是非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已离线发送。  让我们利用该论坛着手制定 NDA。

    将此主题标记为已解决、一旦 NDA 到位、我们就可以重新访问、或启动新主题。

    此致、

    kb