This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:Model Composer 是否支持收集和预览 CSI 摄像头数据?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395878/sk-am68-does-model-composer-support-collecting-and-previewing-csi-camera-data

器件型号:SK-AM68

工具与软件:

您好!

现在我在模型编写器上使用了 CSI 摄像机、 依次选择"Model Composer -> Capture->Input Source -> Device Camera"

设备摄像头已连接、但 无法从 模型编写器中看到图像  

Model Composer 是否支持收集和预览 CSI 摄像头 数据?

如果它不受支持、什么时候会受支持? 此外、还有哪些其他权变措施可以用于通过 CSI 摄像头收集图像? 谢谢