This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP 的引导性能功能- Android + FreeRTOS 汽车音响主机

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394337/sk-am62-lp-boot-performance-capabilities-of-sk-am62-lp---android-freertos-automotive-head-unit

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件: AM62P

工具与软件:

以下是性能要求列表-

1. Android 冷启动时间-配件电源应用小于30秒

2. FreeRTOS 冷启动时间-附件电源应用时间短于2s

3.从 STR (挂起到 RAM)中唤醒< 2秒的唤醒事件

4. RVC 应用程序启动由 Android < 5秒从车辆点火

5. RVC 视频延迟< 200mss 从 RVC 应用程序启动

6.在引导完成时触摸响应< 100ms

7.从用户输入到关断的系统停机时间< 10s

8.系统就绪后 CAN 总线通信延迟< 100ms

9. OTA 可靠性- 99%

请帮助澄清这些(以适用于 SoC 的为准)是否可通过 TI 为 SK-AM62-LP 提供的 Android Automotive OS (AAOS)和 FreeRTOS SDK 实现。
另请在支持 AAOS 进行安全更新和错误修复之前阐明