This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SGMII 扩展板

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394352/tda4vh-q1-sgmii-expansion-board

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83869TDA4VHDP83867E、DP83867CS

工具与软件:

#1。 已将 SGMII 5和 SGMII 6路由至 ENET 扩展连接器、但保留在子卡上、是否有子卡  具有 DP83869等 SGMII 以太网 PHY? 客户想在 TDA4VH 上通过 DP83869验证 SGMII。

#2。 TI 如何验证 SGMII ENET 特性? 尤其是 TI 如何针对勘误表 i2362 - 10-100M SGMII 验证 DP83969:Marvell PHY 不会忽略前导码字节、从而导致链路故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394352/tda4vh-q1-sgmii-expansion-board ]#1。 已将 SGMII 5和 SGMII 6路由至 ENET 扩展连接器、但保留在子卡上、是否有子卡  具有 DP83869等 SGMII 以太网 PHY? 客户希望在 TDA4VH 上通过 DP83869验证 SGMII。

    TI.com 上没有向客户提供 SGMII PHY 子卡。
    因此、未启用开箱即用 SDK SGMII。 我们需要更改 RTOS 应用的以太网应用(EthFw)、以及本机 Linux 驱动程序的器件树、串行器/解串器驱动程序和 CPSW 驱动程序。

    内部使用桥接连接器对其进行了验证、方法是在 MAC 至 MAC 模式下、从 RTOS 和 Linux 背对背连接两个 EVM。 此外、还具有供内部使用的 SGMII 子卡。

    [报价用户 id="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394352/tda4vh-q1-sgmii-expansion-board ]#2。 TI 如何验证 SGMII ENET 特性? 特别是 TI 如何针对勘误表 i2362 - 10-100M SGMII 验证 DP83969:Marvell PHY 不会忽略前导码字节、从而导致链路故障[/QUOT]

    这是 HW IP 团队的更新、因为 MAC 发送错误前导码如果任何 PHY 需要适当的前导码、则在设置链路中会失败。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    DP83867是否也兼容 TDA4 SGMII?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83867是否也与 TDA4 SGMII 兼容?

    DP83867只支持 MII、RMII、RGMII。 请参阅产品页面。
    https://www.ti.com/product/DP83867IR

    DP83869支持 SGMII。 请参阅以下产品页面。
    https://www.ti.com/product/DP83869HM

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83867E/IS/CS 具有 SGMII、DP83867的子器件型号过多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 SoC 页面中的最新 TD。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf?ts = 1722510895564&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867IR



    更多疑问请提出新的 E2E (在接口论坛)、PHY 团队将解答。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 CS、E 版本应具有 SGMII

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IS、CS、E 版本应具有 SGMII

    是的、似乎上面的型号具有 SGMII 支持。 可与 TDA4配合使用。

    注意:
    我们还没有使用 DP83867进行测试。

    此致。
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:  

    请帮助让 PHY BU 参与以确认 DP83867是否忽略 DP83869等前导码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9Hi、

    请帮助 PHY BU 确认 DP83867是否忽略 DP83869等前导码?

    您是否可以在 E2E 中发布具有 D983867器件型号的查询、它将分配给 PHY 论坛。 PHY 将提供确认。


    仅供参考、 我在 DP83867CS/IS/E 中看到了可使用 SGMII 引脚的引脚电平、而在其他型号中、这些引脚映射不可用。

    此致、
    Sudheer