This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:根据 R5要求运行的 AutoSAR

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395535/tda4al-q1-autosar-running-on-r5-requirement

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

     我们目前正在调查在 TI TDA4AL R5F 处理器上运行的 AutoSAR 完整堆栈解决方案。

     我们看到 TI 在 SDK 09.02.005上发布了 MCAL 驱动程序和一些演示应用程序。

     似乎 AutoSAR BSW / RTE / SWC 示例和操作系统,我们需要找到第三方的支持,我是不是正确?

    如果是、我们可以联系哪个第三方供应商?

    另一个问题是、我们看到在当前发布的 MCAL 封装中 MCU 模块没有外设时钟设置。

    和 MCUSS 用户指南中介绍了 TI 建议在 SBL 中配置外设时钟的地址。

    那么、我们可以参考示例代码吗?

    您能帮助指出 SDK 中的路径吗?

    谢谢你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="583492" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395535/tda4al-q1-autosar-running-on-r5-requirement "]  我们看到 TI 在 SDK 09.02.005上发布了 MCAL 驱动程序和一些演示应用程序。

    是 TI 在裸机级别的所有驱动程序上提供了 MCAL 驱动程序和示例、以说明如何使用这些驱动程序。

    [quote userid="583492" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395535/tda4al-q1-autosar-running-on-r5-requirement  而且似乎是 AutoSAR BSW / RTE / SWC 示例和操作系统、我们需要找到第三方的支持、我是否正确?

    当然可以、市场上有多家 AUTOSAR 供应商、您可以获取 AUTOSAR OS 堆栈。

    [报价用户 id="583492" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395535/tda4al-q1-autosar-running-on-r5-requirement "]  来自和 MCUSS 用户指南、TI 建议在 SBL.中配置外设时钟时使用的地址

    我们在 SBL 中对其进行了配置,但 MCU 模块可以进行时钟支持。 由于我们只有裸机示例、因此无法运行两个任务、因此我们是在 SBL 中执行的。 如果您集成了 AUTOSAR OS、则可以使用 MCU 模块进行外设时钟设置。

    几个模块 mcusw/mcal_drv/mcal/examples/mcu/mcus/j721s2/mcu1_0/mcircl.c soc 的外设时钟设置示例 App_Startup

    此致

    Tarun Mukesh