This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:EMMC UDA FS 的引导模式引脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395749/am625-bootmode-pins-for-emmc-uda-fs

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

查看 TRM、我们注意到、要引导放置在 eMMC UDA FS 分区上的软件、需要启用或禁用一组引导模式引脚。

您能否确认引脚值? 目前、我假设引导模式引脚9和7需要处于低电平。 "那又怎么样? 它们应该悬空还是启用?

在此表中、需要将另一个 PIN 设置为 weel Bootmode 引脚6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    eMMC UDA FS 的正确引导模式引脚位置是=> B0-B7:11000010、B8-B18:00000000

    此致、

    Prashant