This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:从 dma-heap 分配 dma-buf、在对物理地址的读取/写入访问期间发生段故障

Guru**** 2546190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396620/processor-sdk-am62a-allocate-dma-buf-from-dma-heap-segment-fault-occurred-during-read-write-access-to-the-physical-address

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

我将 对 AM62x 进行探索。 我将根据 git.ti.com/.../rpmsg_char_zerocopy.git 测试零拷贝的功能。

我已成功请求内核 A 中的物理内存、但在访问内核 R 中的物理地址时仍遇到段错误

核心 A 日志:

内核 R 日志:

我还尝试直接在内核中访问应用的物理地址、出现了一个段故障。

我想知道我的操作有什么问题、 thanksl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前通信失败的原因是我没有使用代码库的编译环境、而是使用了自己构建的单独环境。  那么我就 能够成功地基于代码库环境进行编译和运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认您的解决方案!

    如果您对零复制示例或 IPC 有其他一般性问题、请随意创建一个新主题、我们就可以在其中进行讨论。 我将在接下来的几周中研究将零复制示例移植到内核6.6 (对于 SDK 10.0)。

    此致、

    Nick