This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:可以在 AM62A SK EVM 上生成 DCC 二进制文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396490/processor-sdk-am62a-possible-to-generate-dcc-binary-files-on-am62a-sk-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

使用 Windows PC 进行调优、我想知道是否可以 在 AM62A SK EVM 上直接生成 DCC 二进制文件、而不是使用额外的 Linux 主机 PC。

感谢您的帮助。

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    可以、在 Windows PC 上使用 DCC 调优工具可以生成二进制文件、以在 AM62A SK EVM 上运行。 有关更多详细信息、请参阅 AM6xA ISP 调优应用手册。

    此致、

    建中