This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x 和放大器;AM24x Vcore/gpio 中断和放大器;Sercoss III

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394065/am6442-am64x-am24x-vcore-gpio-interrupts-sercoss-iii

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

工具与软件:

 hi champs、

您可以查看以下有关 AM24x AD AM64x 的问题并提供解答。

Q1/AM64x 可以在 Vcore 0.75V 或0.85V 下运行、而 AM243x 仅限制为0.85V、对于 AM243x、是否有任何有关此限制的解释?

Q2/您能否说明 AM64x 数据表中提供的 POH 使用的内核电压? 有没有一个简单的方法来估计这两个 Vcore 选项对 PoH 的影响?

Q3/是否可以从任何 GPIO 生成中断或者它是否专门用于某些引脚?

Q4/我们已能够查找适用于 EtherCAT 从站(参见随附文件)、Profibus 从站、Profinet IRT 从站和以太网 IP 的基于 PRU-ICSSG 的固件数据表。 PRU-ICSS Sercos III 固件数据表如何? 我们从哪里可以找到它或任何信息?

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillaume、我会将您的前三个问题发送给我们的硬件专家。 对于 Q4、答案是我们目前不支持它。

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) AM243x 旨在仅需要单核电源、从而支持成本更低的电源管理解决方案。

    2) 2)为两个内核工作电压定义了 AM64x POH 值。  我们不会为两个内核电压选项定义不同的 POH 值。

    3) 3)我需要研究该问题的答案、但似乎记得 GPIO 模块允许将任何 GPIO 输入配置为中断源。 但同时可能会有最多可通过 GPIO 模块的路由数。

    4)保拉回答了这个问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您关于使用 GPIO 作为中断输入的问题。 请参阅 TRM 中"通用接口(GPIO)"一章的"中断和事件生成"部分、其中我发现以下陈述。

    每个 GPIO 引脚(GPj)都可以配置为生成主机 CPU 中断(GPINTj)或与 DMA 同步(GPINTj)事件

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="35133" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394065/am6442-am64x-am24x-vcore-gpio-interrupts-sercoss-iii Q4/我们已经能够找到适用于 EtherCAT 从设备(见附录文件)、Profibus 从设备、Profinet IRT 从设备和以太网 IP 的基于 PRU-ICSSG 的固件数据表。 PRU-ICSS Sercos III 固件数据表如何? 我们在哪里可以找到它或任何信息?

    您可以联系 Cannon Automata ( https://www.cannon-automata.com/contacts/) 、询问有关 SERCOS III 的 AM64x/AM243x 解决方案

     Pekka