This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH

Guru**** 2558610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1397366/tda4vh-q1-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TI TDA4 J784S4X-EVM 修订版 E4:TDA4VH 是否支持 OpenCL?

我们正在研究 TDA4VH、PSDK 9.2.0.5

它是否支持 OpenCL? 如果支持、如何获得 OpenCL 二进制头文件?  

我们需要以下源代码、库和文档:

  1. OpenCL ICD 实施 :OpenCL 可安装客户端驱动程序(ICD)的源代码或库、它提供基本的硬件访问、设备管理、内存管理、命令队列管理、上下文管理、 等等
  2. OpenCL 编译器 : OpenCL 编译器的源代码或库,在运行时将 OpenCL C 内核代码转换为可执行二进制文件。
  3. 配置和使用文档 :有关在 TI 电路板的 Linux 环境中配置和运行 OpenCL 的文档。

任何有助于 OpenCL 入门的其他文档也同样不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI SDK 具有来自 TI 的单独构建工具链、即 ARM-CGT-CLANG 编译器。  此外、SDK 应用程序与 TI EVM 支持相同。

    如有需要、需要移植到不同的编译器/环境。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sudheer、实际上我的问题是 OpenCL、TITDA4是否支持 OpenCL?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好,我的问题实际上是 OpenCL,TITDA4是否支持 OpenCL ?   谢谢!

    否、我们没有软件(驱动程序/中间件/库)来支持 TDA4上的 OpenCL。

    此致、
    Sudheer