This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:A72至 R5F 内核

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1397371/sk-tda4vm-a72-to-r5f-core

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 团队

如果要将数据从 A72共享到 MCU R5F 内核、则可以使用 TI openVx 方法共享大型数据缓冲区?

您能告诉我是否可以执行任何步骤来启用此功能吗?

此致  

Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    如果我要将数据从 A72共享到 MCU R5F 内核、TI openVx 共享大数据缓冲区的方法将起作用?

    是的、可以。 因为此处将在 IPC 中传递具有数据的 DDR 地址。
    也可以在另一个内核中访问 DDR 空间、因此可以直接访问数据、而无需通过 IPC 复制或发送数据。

    [quote userid="614710" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1397371/sk-tda4vm-a72-to-r5f-core 能否告诉我是否有任何步骤可以启用此功能。

    使用通用 IPC 示例、但定义 MPU CONFIG 中对两个内核的 DDR 空间访问。
    在 IPC 消息中、而不是发送实际数据、而是发送数据可用的 DDR 地址、而是在另一端读取 DDR 地址的 IPC 消息并直接访问 DDR 存储器。

    此致、
    Sudheer