工具与软件:
您好、TI 专家:
我们将 AM625与 SDK9.1搭配使用、并且存在 MMC I/O 错误问题。
我们已尝试了 SDK9.0和 SDK 9.1、得到相同的错误 msg。
有时在 MMC 初始化时发生。
[ 1.311075] I/O 错误、dev mmcblk0、扇区0 op 0x0:(读取)标志0x0 phys_seg 1 prio class 2
[1.311087]开发 mmcblk0、逻辑块0、异步页读取上出现缓冲器 I/O 错误
大部分时间都发生在挂载文件系统时。
[ 7.170226] I/O 错误、dev mmcblk0、扇区1071440 op 0x0:(读取)标志0x80700 phys_seg 1 prio class 2
[ 7.170621] I/O 错误、dev mmcblk0、扇区667832 op 0x0:(读取)标志0x80700 phys_seg 2 prio 类2
[ 7.170981] I/O 错误、dev mmcblk0、扇区154472 op 0x0:(读取)标志0x3000 phys_seg 1 prio class 2
[ 7.171017] exT4-fs 错误(器件 mmcblk0p3):__ext4_find_entry:1678:inode #1796:Comm (spawn):正在读取目录 lblock 0
您对此有什么看法吗?
您能帮助检查一下吗?
目前、至少有3或4个器件存在此问题。
e2e.ti.com/.../1581.putty2.loge2e.ti.com/.../0842.putty3.log
谢谢!
Allen