主题中讨论的其他器件:AM62P、 AM62A7
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们目前正在对系统进行热评估、
我们能否收到有关热源和内部温度传感器的信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的电路板设计人员:
请参阅以下内部 温度传感器 位置:
AM64x 编号为:
温度传感器0:A53
温度传感器1:DDR 控制器
AM62x 编号为:
温度传感器0:DDR 控制器
温度传感器1:A53
在 AM62A 中、编号为:
温度传感器0:c7x
温度传感器1:A53
温度传感器2:DDR 控制器
在 AM62P 中、编号为:
温度传感器0:GPU
温度传感器1:A53
温度传感器2:DDR 控制器
保证了内部温度传感器的精度
+/- 5摄氏度是保证的温度。
指定精度的温度范围
+/- 5摄氏度应能覆盖整个温度范围
适用的器件系列:我假设这对所有 AM62x 和 AM64x 器件都有效。 任何想法
是的、这一点相同、适用于所有 AM6x 器件
任何更新配套资料的计划
将在数据表的下一修订版中更新 VTM 精度规格。
下一个 TRM 版本将包括传感器位置信息。
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
请参阅以下 TI 设计
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
请参阅以下有关 VTM 复位的信息。
6.3.5.4 VTM 热警报复位
重置概述
当器件出现时、VTM 模块输出警报信号(THERM_MAXTEMP_OUTRANGE_ALERT)
就会发生击穿。
该复位信号会创建 MCU 域热复位。
只要出现错误条件(器件温度>最大温度阈值)、VTM ALERT 就会激活
仍然为真。
当错误消失时、VTM ALERT 将取消置位、器件将退出热复位。
注释
当置为高电平时、该信号将导致类似于 MCU_RESETz 的器件热复位。
(+) AM625:Linux 热关断-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(+)[常见问题解答] SK-AM62:如何测量 AM62A 和 AM62X 上的功率和温度? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
有关根据片上温度传感器配置来配置热关断的信息、请参阅上文的 E2E 常见问题解答。 当达到温度阈值时、会导致热关断。
我们有 AM62xx-EVM 电路板。 我们正在对 SK-EVM 进行一些基本测试。
我们观察到一些温度。 如果从命令读取 temp、则显示如下所示
CAT /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
49042
如果我们把它转换成49.0C^如果我是正确的。
我们认为这个49.0 C 是异常的。 在正常温度下、它应该在20 C 到30 C 之间。
我们能否知道、如果我们进行测试、输出应该能够恢复正常。
我们需要从主题方面改变什么? 我们预期温度低于30°C。
如果遗漏了任何内容、或者需要通过其他方式进行检查、请告诉我。
我认为温度比较准确且处于正常范围内。 提醒一下、该区域读取 SOC 温度。 即使处于空闲状态、器件的工作温度也应接近50C。 如果您想降低空闲工作温度、请考虑添加散热器。
从这个角度来看、我所使用的大多数嵌入式电路板在室温为23°C 时的闲置温度大约为45°C 至50°C。 例如、Raspberry Pi 3在48C 左右处于空闲状态、因此这并不异常。
有关器件热区的更多信息、请参阅 AM62x 技术参考手册中的第6.2.5.5节"电压和热管理器"(VTM)
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
AM62A7 VTM 热关断、基于哪个温度区温度?
VTM 还具有一个硬件警报信号、当以下任何传感器检测到器件接近允许的最高温度时、该信号指示故障。
在 AM62A 中、编号为:
温度传感器0:c7x
温度传感器1:A53
温度传感器2:DDR 控制器
此警报可用于复位器件或器件的一部分以降低温度。 该警报不是标准中断、因此不包括通常的设置、清除和使能功能。 它确实包括一个总体使能 MMR 位
表14-745. MMR_VBUSP_CFG2、MMR_VBUSP_CFG2寄存器、基址
VTM_MISC_CTRL
以及每个传感器的使能引脚
14.2.2.2 VTM 寄存器
表14-7449. MMR_VBUSP_CFG1、MMR_VBUSP_CFG1寄存器、基址
当器件出现时、VTM 模块输出警报信号(THERM_MAXTEMP_OUTRANGE_ALERT)
就会发生击穿。
该复位信号会创建 MCU 域热复位。
只要出现错误条件(器件温度>最大温度阈值)、VTM ALERT 就会激活
仍然为真。
当错误消失时、VTM ALERT 将取消置位、器件将退出热复位。
注释
当置为高电平时、该信号将导致类似于 MCU_RESETz 的器件热复位。
此致、
Sreenivasa