This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4:

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1397237/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

你好

     我使用ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05软件包中包含的 TI OpenVX SDK、需要在 PC 主机仿真模式(不使用任何特定 IDE)下调试 TIOVX 应用代码。 但是、在尝试使用gdb exe 文件进行调试时、我会遇到问题。

    错误:正在从 vx_tutorial_exe...读取符号
    (在 vx_tutorial_exe 中找不到调试符号)

    是否有任何与调试 TIOVX 应用相关的特定文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道您是否已成功为该应用程序构建和生成可执行文件?  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经成功为我的 TIOVX 应用构建和生成可执行文件、并且能够在 PC 主机仿真期间观察其输出。 但是、我现在需要使用命令行工具来调试此应用的源代码。

    您能否提供有关如何从命令行调试应用程序的指导? 非常感谢您推荐的任何具体命令或程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常使用 Visual Studio (VS 代码)来调试 PC 仿真应用程序。

    我建议您也这样做。 请参阅在线内容来设置要调试的 VS 代码

    此致、

    Nikhil