请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
在 TDA4VH TI EVM 上启用四路以太网通信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI SDK 8.6之前、会在 u-boot 级配置几个 GPIO 引脚、从而启用 CPSW9G 的 MDIO 线路、从而与合格以太网板进行通信。
SDK 9.0及以后、u-boot 处的 GPIO 引脚配置被删除、并且 CPSW9G 的 MDIO 线路通过 TI EVM 上的开关设置启用。
要启用 CPSW9G 的 MDIO 线路、请确保以下 SW (SW2:CONFIG SW)引脚处于 ON 状态。
SW2.2 (来自 SW2的引脚2)到导通状态。 
如果未启用上述开关、则不会检测到四路以太网板 PHY、并可从 ETHFW 调试日志中观察到。
有关 用户指南中 ETHFW 的示例输出、请参阅下面的。
software-dl.ti.com/.../demo_ethfw_combined_top.html