This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CanTrcv SN65HVD230是否与 AM62x MCU_MCAN0兼容?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379190/is-cantrcv-sn65hvd230-is-compatible-with-am62x-mcu_mcan0

主题中讨论的其他器件:SN65HVD230UNIFLASHSysConfig

您好、Nihar:

我们现在能够使 Can_Init 取得成功。 但在传输 CAN 帧期间会发现该问题。
我们只能在 PCAN 上接收一个帧、不会观察到其他帧。 MCU_MCAN0配置为中断模式。
我们使用 MCU_MCAN0和外部收发器 SN65HVD230、其连接如下:

  • MCU_MCAN0_RX 由 MCU 接头上的引脚22引出。
  • MCU_MCAN0_TX 由 MCU 接头上的引脚16引出。

请您确认 CanTrcv SN65HVD230是否与 AM62x MCU_MCAN0兼容。

BR、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    是的、请... 将会有所帮助。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    请 与以下人员共享会议请求:

    shubham.goel@elektrobit.com

    naveen.garg@elektrobit.com

    pradeep.r@elektrobit.com

    akhil.karnam@elektrobit.com

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    您能否 安排今天的通话、并包括以下 EB 的同事:

    shubham.goel@elektrobit.com

    naveen.garg@elektrobit.com

    pradeep.r@elektrobit.com

    akhil.karnam@elektrobit.com

    谢谢。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、  

    我已安排下午3点开会。 请使用以下链接加入:
    https://ti.webex.com/ti/j.php?MTID=m107a0ff4a95bce3025b0fcf8b19133bd

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_pinmux_5F00_config.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nihar、Hi Aparna、

    感谢您的意见。

    现在、我们可以看到 TI 示例应用的 MCAN0实例的 PCAN 上的一个 CAN 帧  、其中更新了 ti_pinmux_config.c、并 从应用中删除了 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1配置。

    您能否确认 Pinmux_init 是否必须 集成用于 用户扩展连接器(用户扩展时的 MCAN0实例)? 由于我们无法在 AM62x 演示中查看 PCAN 上的数据、但我们可以在没有  Pinmux_init 的情况下为 AM62Ax 建立 CAN 通信(MCU 接头上的 MCU_MCAN0实例)。

    您能否提供所涉及的模块或寄存器的完整列表、以确保包含 MCAN0实例的所有初始步骤?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、Naveen、

    关于此主题还有其他开放点吗?  

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您能否确认是否 必须 为 用户扩展连接器集成 Pinmux_init

    是、需要引脚多路复用。 在某些情况下、该选项可能有效、因为默认情况下、这些引脚设置为按 CAN 工作、但这可能适用于也可能不适用于所有引脚。 根据需要使用 pinmux 配置始终是安全的主意。

    您只需要配置时钟初始化和 pinmux 初始化、该示例应正确运行。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aparna、Hi Krithika、

    感谢您的意见。
    我们可以关闭该线程。

    BR、
    Shubham