This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:uboot 中的 cpsw0以太网驱动程序支持

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1398651/processor-sdk-j7200-cpsw0-ethernet-driver-support-in-uboot

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在使用 Linux 09.02 SDK 在 DRA821 CPU 上工作、我们正在将 cpsw0控制器用于以太网。

请为 cpsw0控制器提供 uboot 驱动程序、此控制器的兼容属性为"compatible ="ti、j7200-cpswxg-nuss"。

此致、

Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们支持的客户很少在 u-boot 上启用 CPSW9G。

    请参阅以下补丁并针对 J7200集成类似的更改。
    e2e.ti.com/.../7851.j784s4_2D00_08_5F00_02_5F00_02_5F00_06_2D00_cpsw9g_2D00_uboot.zip

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    我已启用补丁中建议的所有更改、但仍会发现相同的错误

    NET:  无法为以太网获取 PHY@c000000port@2:地址4
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@c000000port@2:phy_connect ()失败
    未找到以太网。

    注意:已启用以太网 phy 驱动程序

    另外、我找不到"ti、am654-phy-gmii-sel"的驱动程序

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我找不到"ti、am654-phy-gmii-sel"[/报价]的驱动程序

    使用 Linux 设备树文件中的兼容名称。
    "ti、j7200-cpsw5g-phy-gmii-sel"  

    在 Linux 器件树中使用 CPSW0的器件树节点、另请参阅覆盖文件(k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dtso)、 以实现 QSGMII 模式配置。
    根据需要修改 PHY 模式。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有"ti、j7200-cpsw5g-phy-gmii-sel"兼容属性的 cpsw0_phy_gmii_sel 节点、内核具有驱动程序文件

    drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c

    但 uboot 没有这个。

    此外、您之前提供的所有其他内容都保留为内核和补丁。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 A72的日志文件以检查您观察到的错误。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    找到随附的 uboot 日志文件

    此致、

    Nikhil K

    e2e.ti.com/.../uboot_2D00_eth_2D00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎在地址4未检测到 PHY。

    您能否共享对设备树的修改。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    发生了一些 pinmux 冲突、我能够解决该问题、并且以太网在 uboot 中工作。

    感谢您的支持

    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了!
    很高兴能在这里见到大家、感谢大家的更新。

    此致、
    Sudheer