This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:我需要购买 Code Composer Studio 3.1内部版本3.1.19.0的副本来支持旧版产品。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1397659/tms320c6713b-i-need-to-purchase-a-copy-of-code-composer-studio-3-1-build-3-1-19-0-to-support-a-legacy-product

器件型号:TMS320C6713B

工具与软件:

我需要购买 Code Composer Studio 3.1 Build 3.1.19.0的副本来支持旧版产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否特别需要该版本? 我问、因为 CCS 3.3是免费提供的、而 CCS 3.1需要(付费)许可证。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  我更希望 CCS 3.1与软件开发过程中的开发环境相匹配。

    谢谢!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过专用 E2E 消息解决。