工具与软件:
为了将 YOLOv8等不受支持的模型移植到 TDA4VM SOC、我已经对 YOLOv5_TI_lite 和 YOLOX_s_lite 等受支持的模型进行了各种研究和建模。 根据我的发现、我得出结论、在 YOLOv8架构中、需要将激活函数更改为"Relu"、而不是"Sigmoid"。 此外、我已将 maxpool 层配置为内核形状3。
但是、在尝试使用 EdgeAI 基准进行编译时、我在推理过程中遇到一些工件和问题、导致精度为"0"。
随附了对架构所做的更改和遇到的编译问题。 请建议成功编译模型所需的进一步步骤。