工具与软件:
尊敬的 (+) Bin Liu 的个人资料- Bin Liu - TI E2E 支持论坛
我想知道具体而言、我对这些 AM64x v 9.2 Linux SDK gadget.c 或.h 文件的以下描述是否正确
- 1)*dwc3/gadget。{c & h}-这些将不会在 AM6442中使用、因为 Cadence cdns3 USB 控制器仅用于 AM64x 中?
- 2)*cdns3/*gadget.{c & h}-这些应该与 AM6442 USB 设备小工具一起使用
- 3)*/usr/include/linux/usb/raw_gadget.{c & h}可以按照原有的 docs.kernel.org/.../raw-gadget.html 使用 ,但仅用于开发?
- 4)*/ musb_gadget。{c & h}-这些仅供 USB 主机驱动程序用于 USB OTG 外设?
- 5)*/ cdnsp-gadget。{c & h}-这些仅供用于驱动 USB 双角色设备(DRD)外设的 USB 主机使用?
- 6)**/usb/gadget/legacy/tcm_usb_gadget.c -这是用于一个传统的 USB 大容量存储设备小工具?


我要提问的 Linux-RT 树中的清单已随附