This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414T:迫切需要 DSP/BIOS 5.42.2.10来与 CCS 7.2配合使用

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6414T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1400366/tms320c6414t-urgent-need-for-dsp-bios-5-42-2-10-to-use-with-ccs-7-2

器件型号:TMS320C6414T

工具与软件:

代表客户发布

确切文件名:DSP/BIOS 5.42.2.10

您要访问的软件的说明:DSP/BIOS 5.42.2.10、Code Composer Studio 版本:7.2.0.00013

 

 

我迫切需要更正旧软件(TMS320C6414T)中的一个微小缺陷。

我下载成功:

Code Composer Studio 版本:7.2.0.00013

选择"帮助-> CCS 应用中心"时、我可以看到"独立软件"DSP/BIOS v5 "下载"

但是:我们找不到该页面      404错误

 

我也尝试了这个链接:

TI 嵌入式软件产品-旧版

但是:

TI 请求

 

很抱歉、您的交易无法处理。

由此给您带来的不便、我们深表歉意。 请稍后重试。

 

                              您能帮忙吗?

 

                                            

附录:

我的项目已加载、但未编译为:

"这个项目是使用目前未安装的 DSP/BIOS 工具的一个版本创建的:5.42.2.10."