This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:OpTEE 安全对象位置

Guru**** 1826780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1399447/j721exsomxevm-optee-secure-objects-location

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具与软件:

您好!

检查了 OpTEE 的安全存储 API、并想知道 安全对象存储在哪里、因为我在默认的 OpTEE 位置看不到它们。  

此外、此位置是否可以定制?

此致、
Andres
RidgeRun 的嵌入式软件工程师
联系我们:  support@ridgerun.com
开发人员 wiki:  https://developer.ridgerun.com
网址:  www.ridgerun.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    请浏览对应的可选人员文档  

    https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/secure_storage.html#secure-storage

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复
    因此、根据我的理解、我们应该能够仅使用  CFG_RPMB_FS 和 CFG_RPMB_WRITE_KEY (在开发期间)访问它。 "那是什么? 此外,我看不出在这些文档中有一种方法来自定义实际的安全存储路径/分区挂载。 例如、如果我们希望将安全对象存储在/persistent/secobj 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于地区假日、请预计响应会延迟。

    此致  

    Diwakar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    [报价 userid="617989" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1399447/j721exsomxevm-optee-secure-objects-location/5357728 #535728"]根据我的理解、我们应该只能使用  CFG_RPMB_FS 和 CFG_RPMB_WRITE_KEY (在开发期间)来访问它。 "那是什么? [报价]

    如果您要将数据存储在 eMMC 的 RPMB 区域中、可以使用上述标志。

    另外、我在这些文档上也看不到自定义实际安全存储路径/分区装载的方法。 例如、如果我们希望安全对象存储在/persistent/secobj /
    上、

    我建议您向受让人论坛提出该问题、因为该问题并不特定于 TI soc。

    此致
    Diwakar