This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1399160/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:AM68A

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
 
                  我目前使用的是用于实时操作系统(RTOS)的 J784S4处理器软件开发套件(SDK)。 我按照提供的用户指南导入用于图像分类的 MobileNetV2模型、可在以下位置找到:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_03_00_07/exports/docs/tidl_j7_02_00_00_07/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_user_model_deployment.html

                  但是、我遇到了一个问题:我的 SDK 包中缺少 tidl_model_import.out 可执行文件。 我已检查${TIDL_INSTALL_PATH}/ti_dl/utils/tidlModelImport 的安装目录、但该文件不存在。

                  能否就如何解决此问题提供指导? 具体而言、我想知道是否需要遵循任何其他步骤来构建或获取 tidl_model_import.out 文件。

此致

Surya R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)请使用最新的 SDK 9.2  

    2)基于配置文件的模型导入方式已过时,请使用 OSRT ,请参阅此处的文档: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/master

    3) 3)使用 SDK 标签9.2.9.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

    我目前使用 EdgeAI TIDL 工具 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/master 来处理 J784S4 SOC、在设置过程中会遇到一些问题。 我按照提供的步骤操作、但遇到了一些问题。
    以下是我采取的步骤的摘要:

       1.克隆的存储库:
         Git 克隆 github.com/.../edgeai-tidl-tools.git

       2.已检查相关标签:
          EdgeAI TIDL Tools 标签= 09_02_09_00

       设置 SOC 环境变量:
         我选择 am68a 作为最接近的可用 SOC 名称:
         Export SOC=am68a

       4.获得安装脚本:
         资料来源:setup.sh

    但是、当运行 setup.sh 脚本时、我收到以下错误:
         SoC shell 变量未正确设置(j784s4)。

    我选择 am68a 代替 J784S4、但这无法解决问题。
    此外、在使用这些工具时、我遇到了以下 Python 错误:

         TypeError: canonicalize_version()获得意外的关键字参数'strip_triling_zero'

    您能否就以下方面提供指导:

       SOC 变量设置:J784S4是否有特定的 SOC 名称或别名、或者 am68a 是否是有效的替代项? 请确认 SOC 变量的正确设置。

       解决 Python 错误:我应该如何解决与 canonicalize_version()函数相关的 TypeError? 是否应更新或调整任何库?

    非常感谢您协助解决这些问题。

    此致

    Surya R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考此处的文档:  

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools?tab=readme-ov-file#supported-devices