This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PTP 协议栈(9.01 SDK)

Guru**** 2541320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401105/tda4vm-ptp-protocol-stack-9-01-sdk

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

问题:A72 PTP 工作不正常

在RTOS使用的CPSW Δ V_9G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    操作:在RTOS使用的CPSW _9G

    当 CPSW9G 在 RTOS 中用作 ETHFW 服务器时、A72为虚拟客户端驱动程序。  它无法访问 CPSW9G 寄存器。
    gPTP 将在 RTOS MCU2_0 R5F 内核上运行、即 ETHFW 服务器具有 PTP 堆栈。

    如果要从 A72使用、可以将 CPSW9G 作为 Linux 本机驱动程序从 A72运行、而不是虚拟客户端驱动程序、在这种情况下、R5F 无法访问 CPSW9G。
    有关在 A72上将 CPSW9G 调为本机 Linux 驱动程序的信息、请参阅常见问题解答。

    此致、
    Sudheer