This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:非缓冲 USB 至外部连接器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1400977/sk-am62a-lp-un-buffered-usb-to-external-connector

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在 查看使用 AM62A 处理器的定制电路板原理图、并有关于 USB 接口所需 IO 保护的问题。

AM62A 数据表提到 USB_VBUS 可耐受外部电压、但没有提到 USB_DP/DM 引脚。

但是、SK-AM62A-LP 原理图将 USB_DP/DM 引脚直接连接到外部连接器而无需缓冲器。

AM62A 的 USB_DP/DM 引脚在 SoC 接收电源之前是否能够耐受信号电压?

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    感谢您的提问。

    [报价 userid="611122" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1400977/sk-am62a-lp-un-buffered-usb-to-external-connector AM62A 的 USB_DP/DM 引脚是否能够在 SoC 接通电源之前耐受信号电压?

    USB_DP/DM 引脚不具备失效防护。

    [quote userid="611122" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1400977/sk-am62a-lp-un-buffered-usb-to-external-connector AM62A 数据表提到 USB_VBUS 可耐受外部电压

    USBx_VBUS 输入具有失效防护功能

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清  Sreenivasa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    感谢您的 留言。

    此致、

    Sreenivasa