This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM ISP 调优 AWB 问题

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401828/tda4vm-tda4vm-isp-tuning-awb-question

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我目前正在使用 TDA4VM 和 otobrite IMX390摄像头进行 ISP 调优中的 AWB。

我使用的 SDK 版本是9.2.0.5、而 DCC 工具使用版本3.0。

下面是我的当前步骤

  1. 开始新项目
  2. 输入原始文件
  3. 按顺序从左下角抓住色卡的四个角:左上角、右上角、右下角、左下角
  4. 设置其他参数、然后点击下一页
  5. 下一页显示错误。

下面是我遇到的错误内容。 我需要你们的帮助来解决这个问题。

错误内容:

函数进程已退出并显示错误代码:-1 -插件返回消息:

未找到文件的色卡坐标:

使用预览窗口中的 Macbeth 图表选择器设置坐标。 这只能在预处理后完成。

请告诉我如何解决这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiarong:

    [报价用户 id="607991" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401828/tda4vm-tda4vm-isp-tuning-awb-question "]

    未找到文件的色卡坐标:

    [报价]

    此错误通常是由于缺少上述步骤3而导致的。
    您的 AWB 插件中是否至少有4个输入参考文件(所有已选择并已导入)?

    如果仅一个特定项目出现问题、您可以创建一个新项目并重试、或点击"menu/Execute/Reset Current plugin"。

    您还可以在此主题中共享有问题的项目、以便我们检查该问题。

    [quote userid="607991" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401828/tda4vm-tda4vm-isp-tuning-awb-question DCC 工具使用版本3.0。

    最新版本是去年的3.1、如果您的访问权限未过期、您将从 mysecuresw 下载并使用该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    是的、在我输入4个输入参考文件后、我可以继续后续操作。

    我想问的是、末尾提到的最新版本的 DCC 工具、如果我不下载和使用最新版本、是否会有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我没有下载并使用最新版本、是否会有影响?

    3.1中有几个错误修复,但 如果我记得正确,没有重大变化。

    您可以向我发送您的工作电子邮件地址、如有必要、我们可以批准您的访问权限。
    一旦3.2的下一个错误修复版本发布后,您可以通过批准的访问获取它。