This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:[e-Mirror]如何在 TDA4VL 中启用 NF 节点?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1398425/tda4vl-q1-e-mirror-how-to-enable-nf-node-in-tda4vl

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队  

您能举个例子、说明如何启用 NF 节点吗?

我们要尝试使用 VISS+VSS+ NF 模式。

如果我们启用 NF 节点、使用两个2M 摄像头可以达到60fps 吗?

此致

Sungenben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在符合性测试中、我们提供了 NF 节点的独立示例。 您可以在文件中找到相同的内容 test_vpac_nf_biolar.c 和  test_vpac_nf_generic.c

    我们没有与 SDK 产品相同的演示、但在上述测试中启用了该节点。

    请选择相同项以供参考

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    感谢您的信息。请关闭此票!

    此致

    Sungenben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 正在关闭该主题帖。