This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN-Q1 Mcusw SysConfig 支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1400651/tda4ven-q1-tda4ven-q1-mcusw-sysconfig-support

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

这些 代码   由 SysConfig 文件生成。  但 我们     在 mcusw 示例中找不到 SysConfig 文件。               在 EB 中添加新模块时、我们是否需要更新这些文件?如果需要 、 如何   更新 这些 文件?  非常感谢。   

e2e.ti.com/.../5334146

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于度假在印度,我们的专家不可用。
    明天发布最新消息。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    MCAL 不包含任何 syscfg 文件。 您可以下载 syscfg 版本1.20、您可以在其中添加 J722S/TDA4AEN 作为器件、并添加模块以生成各自的输出文件。

    此致

    Tarun Mukesh