This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:ISP 使用 LSC 模块、输出图像显示为红色条纹。

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1399577/tda4vh-q1-isp-uses-lsc-module-the-output-image-appears-red-stripe

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

我将 LSC 模块添加到 ISP 中、其中 LSC LUT 使用 TI 官方文档提供的 MATLAB 代码、并尝试使用 U8Q8 + 1和 U6Q6 + 1的数据格式、但 LSC 模块似乎无法正常工作、生成的图像显示了不寻常的红色条纹、如下所示。 但是、当我将 LSC LUT 的增益设置为1时、图像输出是正常的、没有红色条纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在调优工具还是在 H/W 上遇到问题?

    我想您使用的是 J721s2 (VPAC3)。

    请共享您的 LSC xml 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 H/W、上、这是 xml 文件。数据格式 为 U8Q6+1。

    e2e.ti.com/.../lsc_5F00_lut_5F00_dec.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 LUT 文本文件(而不是 xml 文件)。

    您能否共享从调优工具导出的完整 LSC xml 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是完整配置包括 XML (如 GAINFMT)吗? 我没有使用调优工具、只需配置以下各项。

    GAINFMT:U6Q6+1、

    死亡因素:64

    Vertdsfactor: 64

    numtblentry: 1891.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始图像大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3840*1888

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3840x1888、LUT 大小和内容看起来是正确的。

    您是否正确存储 LUT 并将其传递给 VISS 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认这是正确的、当 LUT 增益全部为1时没有例外这一事实也应该证明了这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您不使用 xml 文件和 DCC 来配置 LSC。
    您是否同时使用适用于 VISS 的 PDK 驱动程序和 tiovx 内核?

    无论是在 PDK 驱动程序还是 tiovx 中、我们都不存在已知的 LSC 问题。

    您能否分享一个有关该问题的测试案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我已确认您的上述 LUT 正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否读取我设置的参数? 这样可以确保我写入的内容与我设置的内容相同。 如果有这样的接口、请向我提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能读出我设置的参数吗? [报价]

    LSC 的 PDK 中没有已知问题。
    只要将正确的 LSC 参数传递给 PDK 驱动程序、LSC 就应该能正常工作。
    您可以在调用 PDK 驱动程序时打印或检查 LSC 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们曾尝试使用调优工具在 J784S4 EVM 上生成的 lsc xml 文件来测试您的 LUT、该文件运行良好。
    您的代码中可能有一些错误。