This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:使用 TFTP 服务器将映像刷写到 OSPI

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402985/sk-am62-lp-flashing-image-to-ospi-using-tftp-server

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

以下内容   3.1.6. OSPI/QSPI -处理器 SDK AM62x 文档 、用于使用 TFTP 服务器将 U-boot 映像刷写到 OSPI。

在步骤3中、当我们尝试加载 tiboot3.bin 时、我将得到以下结果:


U-Boot SPL 2023.04-ti-gf9b966c67473 (2024年3月19日- 20:31:40 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)')
SPL 初始堆栈使用量:13408字节
尝试从 MMC2引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64内核上启动 ATF。。。

注意:BL31:v2.10.0 (发布):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
通知:BL31:创建时间:2024年2月9日16:09:05

U-Boot SPL 2023.04-ti-gf9b966c67473 (2024年3月19日- 20:31:40 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)')
SPL 初始堆栈使用:1856字节
尝试从 MMC2引导
身份验证已通过
身份验证已通过


U-Boot 2023.04 (2024年4月26日- 16:56:59 +0530)

SoC:AM62X SR1.0 HS-SoC FS
型号:德州仪器(TI) AM62x LP SK
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
电路板:AM62-LP-SKEVM 版本 E2
DRAM:2GiB
内核:81个器件、33个 uClass、devicetre:单独
NAND:0 MIB
MMC:MMC@fa10000:0、MMC@fa00000:1
随处加载环境... 好的
输入:串行
输出:串行
错误:串行
net:eth0:以太网@8000000port@1
按任意键以停止自动引导:0
=> setenv ipaddr 10.0.0.5
=>
=> setenv serverip 10.0.0.2
=> SF 探针
=> tftp 0x060000000 tiboot3.bin
在端口1上链路接通、速度为1000、全双工
使用以太网@8000000port@1器件
来自服务器10.0.0.2的 TFTP;我们的 IP 地址是10.0.0.5
文件名"tiboot3.bin"。

TFTP 错误:正在尝试覆盖保留内存...
=>

您能否确认应在加载地址 tftp ${loadaddr}tiboot3.bin 的位置指定哪些地址以将映像加载到 OSPI?

此致、

Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    loadaddr 是否已使用地址预配置? 请执行"printenv loadaddr"检查此操作。

    -道林