This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:SDK8.4上的 Keywriter 可以#39;t 在 SR2.0上正常工作

Guru**** 1825220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402756/tda4vm-q1-keywriter-on-sdk8-4-can-t-worked-normally-on-sr2-0

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、Biao:

我有一个关于 SR2.0的相关问题、正如我们之前通过电子邮件讨论的。 我的 Keywriter 基于 rtos8.4、通常适用于 SR1.1 SOC。 我将这两个 Add_on 文件修补到其中后、 即使在 MCU UART 上进行了日志记录、也无法正常工作。 我们的 MP 版本为 SDK8.0 (Keywriter 基于 rtos8.4)、您可以在 SDK8.4上尝试补丁并进行检查吗?

顺祝商祺!

Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hawayi

    [quote userid="506457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402756/tda4vm-q1-keywriter-on-sdk8-4-can-t-worked-normally-on-sr2-0我有一个关于 SR2.0的相关问题、我们之前通过电子邮件讨论过。 我的 Keywriter 基于 rtos8.4、通常适用于 SR1.1 SOC。 我将这两个 Add_on 文件修补到其中后、 即使在 MCU UART 上进行了日志记录、也无法正常工作。 我们的 MP 版本为 SDK8.0 (Keywriter 基于 rtos8.4)、您可以在 SDK8.4上试用补丁并进行检查吗?

    TIFS Keywriter for SR2.0将不同于 SR1.1、是否使用了与 SR2.0相关的 Keywriter addon 软件包?

    此致
    Diwakar