主题中讨论的其他器件:AM67A
工具与软件:
您好!
我们希望使用 ISP 来执行自动曝光、自动白平衡等、也可以在灰色图像(单色)上执行此操作。 但 ISP 似乎 仅支持 Bayer 格式的图像作为输入图像、并且会自动对其取消标签:
$ gst-inspect-1.0 tiovxisp … Pad Templates: SINK template: 'sink_%u' Availability: On request Capabilities: video/x-bayer format: { (string)bggr, (string)gbrg, (string)grbg, (string)rggb, (string)bggr10, (string)gbrg10, (string)grbg10, (string)rggb10, (string)rggi10, (string)grig10, (string)bggi10, (string)gbig10, (string)girg10, (string)iggr10, (string)gibg10, (string)iggb10, (string)bggr12, (string)gbrg12, (string)grbg12, (string)rggb12, (string)bggr16, (string)gbrg16, (string)grbg16, (string)rggb16 } width: [ 1, 8192 ] height: [ 1, 8192 ] …
如果我们向 ISP 输入完全不需要去刺脉冲的灰色图像、则在自动曝光或自动白平衡生效之前、ISP 仍会去除刺脉冲。 这种不必要的去刺步骤会导致在 ISP 之后错误地插入灰色图像。
因此、我们想知道、如果输入图像是灰色/单声道图像、ISP 是否可以应用其功能、例如自动曝光而不需要去刺穿。 如果目前还不可能、将来是否会扩大 ISP 的范围、使之能够做到这一点?
谢谢!
Danxuan