This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:SGMII 测试启用模式的含义?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402716/am69a-sgmii-test-enable-pattern-meaning

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69

工具与软件:

根据 J784S4寄存器定义、存在名为"cpsw_9xuss_j7m_CPSGMII_CONTROL_REG_j"的寄存器。 位6定义为启用测试图形(TEST_PATTERN_EN)。 我们能否获得测试模式的说明? 我们正在尝试在 AM69板上测试 SGMII 线路的信号完整性、可能需要启用测试模式来检查线路是否在规格范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试图形启用–强制 K28.5的输出开启 TX_ENC 用于测试目的。

     0–正常运行

     1–发送输出端强制设置 K28.5