This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:板配置:资源管理器、隔离 M4

Guru**** 1693050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402640/processor-sdk-am64x-board-config-resource-manager-isolate-m4

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!  

我想完全隔离 M4、因为我的用例中未使用 M4。

1.我是否正确执行以下步骤?

在板配置中、移除 M4_0。

 gmake -s -c .\tools\sysfw\boardcfg configure-gen SOC=am64x

然后在生成的文件 sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 中、您将看到所有与 M4相关的条目都被删除。  

问题。

2.这是否意味着我们让 M4自行运行?  

3.此配置会在 M4悬空时破坏程序吗? 在本例中、它是否意味着 M4悬空? 我们是否需要以物理方式断开连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A53内核上运行的 O.S.是什么? Linux? MCU+?

    您使用的是 SBL 引导还是 SPL 引导? 如需更多信息、请参阅
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AXfgOBMVhJy5K0DPeNFSPQ__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无操作系统。  我的意思是、我在没有任何操作系统的情况下使用 SBL 引导、这是一个单环路系统。  我应该在下一个 TT 中添加这一点。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun:

    基于以上点、我知道您不需要在应用中使用 M4F 内核。

    当您的多核应用程序映像没有 M4F 内核应用程序映像时, SBL 已经开始关注,然后 SBL 不执行 M4F 内核初始化。

    并且、如果您的应用不使用 M4F 内核外设、则整个应用不使用 M4F 内核。

    除上述步骤外,请勿触摸任何资源管理。

    您是否在应用中使用 A53内核?

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anil、 很高兴知道、   

    否、我们不需要也使用 A53内核。