Thread 中讨论的其他器件: Profibus
工具与软件:
在这篇与 AM6442中的 PRU_ICSSG 内核相关的论坛博文中、"support"一词是什么意思?
例如、它表示...
"除工业通信接口之外、所有 PRU_ICSSG 功能在所有 AM64x 器件上都受支持。 PRU_ICSSG 工业通信接口包括 MII/RGMII、MDIO、三通道外设接口(EnDat 2.2和 BiSS)和 Σ-Δ(SD)抽取。"
然后说...
"C 表示 仅 PRU_ICSSG、无工业通信支持(即无以太网或网络)"
不支持意味着...
A) PRU_ICSSG 没有以物理方式连接到器件中的 RGMII 和 DMA 通道、而且即使是编写自己的软件、也永远无法使其正常工作。
B) 硬件存在、但某些 ROM 代码、SYSFW 或配置缺少代码。 如果您为它编写了自己的软件、那么它可以正常工作。
此外、在使用合适的软件(假设 PRU_ICSSG 可以访问与 R5F 内核相同的存储器区域)时、我发现没有任何内容会阻止 PRU_ICSSG 仅使用 CPSW_3G 外设和关联的 DMA 通道以与 R5F 内核相同的方式执行以太网。 无论器件支持何种功能集、所有这些都是可能的。 当然、这不是最佳选择、但似乎可以做到。