This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 EVM UART

Guru**** 2546200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404731/am625-am625-evm-uart

器件型号:AM625

工具与软件:

大家好、TI 团队。

我们尝试将 MCU_UART0输出为 RS485、器件树的配置如下:


我们将新设备树复制到 SD 卡并重新启动文件系统。  当我检查 dmesg | grep ttyS 时、它似乎已成功配置。 但是、当我使用 echo 命令将数据写入 ttyS0时、没有任何反应、它会停留在那里。

启动开发板时、在 MCU_uart0中有以下内容输出、似乎用作 MCU 控制台。  我不确定这是否对使用 MCU uart0有任何影响。  如果是、我如何使用或配置它?

此外、我还想使用 WKUP_UART0作为 RS232和 TTL 输出、似乎也被占用了。  如果我想实现我的目标、如何修改或配置它。

我要使用的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10。

此致、

Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    对于 MCU_UART0问题、您是否可以尝试使用 SDK WIC 映像"tisdk-base-image-am62xx-evm.wic.xz"而不是"默认"映像来查看行为是否相同?