This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何在 MULTI_CAM 演示中将不同的伽马 LUT 应用于不同的通道

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1399063/tda4vh-q1-how-to-apply-different-gamma-lut-to-different-channels-in-multi_cam-demo

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在执行将 不同伽马 LUT 应用于 multi_cam 演示或2个 single_cam 演示中的不同通道的工作。

我们知道、伽马 LUT 在 VISS 目标的函数"TIVxVpacVissProcess"中使用。

我想知道是否可以 在 multi_cam 演示或2个 single_cam 演示中为不同的通道使用不同的伽马 LUT。

谢谢。

此致、

逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    伽玛校正表是 DCC 二进制文件的一部分吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    否、似乎 伽马校正表是一个 txt 文件、它用 在 vx_vpac_viss_target_defaults.c 的函数"tivxVpacVissDefaultMapGBLutParams"中

    谢谢。

    此致、

    逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu Zhang:

    但您也可以将其包含在 DCC 文件中、这样它就不会使用此默认 LUT。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    实际上、我们使用的是名为"flexc_lut_12to8_0.txt"的 Y-gamma、、您可能已经提到过、不是 RGB-gamma。 如下图所示、我们需要应用不同的技术  

      不同通道的"lumaLutAddr"的 gflexc_LUT_12to8 LUT、按 channel_id.

    或者我所说的内容是否也包含在  DCC 文件中? 如果有任何问题、请更正我!

    谢谢。

    此致、

    逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    这仍是默认 LUT、用于将12V 位数据转换为8位。 但这可以由 DCC 覆盖。  

    此致、

    Brijesh