This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM: Edge AI :与 Ubuntu 不同内核版本的网络编译器错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404629/tda4vm-edge-ai-network-complier-error-with-different-kernel-version-of-ubuntu

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你(们)好  

我正在尝试在 edgeai 上运行某些示例和自定义模型,之前运行良好,但当我最近更新 Ubuntu 后,它不运行. 调试后发现,内核版本是不同的,你可以让我知道这个行为的解决方案,因为它预计将与任何内核版本相同,下面是详细信息  

Ubuntu = 22.04

Edgeai: 09_02_07_00

模式:docker.  

Tensor Mode:int8/fp16

内核版本: Linux PPL-478U 6.5.0-44-通用 #44~22.04.1-ubuntu smp preempt_dynamic Tue Jun 18 14:36:16 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux --工作顺利、没有任何问题[编译和推理]

内核版本: Linux PPL-478U 6.8.0-40-通用 #40~22.04.3-ubuntu smp preempt_dynamic Tue Jul 30 17:30:19 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux -- Network compiler issue.  

------- 网络编译器跟踪-------------------------------------------------------
分段故障(已转储内核)
无法打开/home/root/model-artifacts/condlanet_FNC_SafetyNoEdge_New 4500kV1/tempDir/seedssees_val_tidl_net/perfSimInfo.bin
重新运行网络编译器
***** 运行函数:tidl_Import_core-->tidlRunPerfSimTool 已启动

------- 网络编译器跟踪-------------------------------------------------------
分段故障(已转储内核)
无法打开/home/root/model-artifacts/condlanet_FNC_SafetyNoEdge_New 4500kV1/tempDir/seedssees_val_tidl_net/perfSimInfo.bin
***** 运行功能:tidl_Import_core-->tidlRunGraphVizTool 已启动
***** 运行功能:tidl_Import_core-->tidlRunGraphVizTool 已完成
建议:[TIDL_FlattenLayer]具有16位的 SQUEEZE_216平坦在该版本中不是最佳选择。
警告:[TIDL_E_DATALOW_INFO_NULL]网络编译器返回错误或未执行、此模型只能在 PC/主机仿真模式下使用、预计不能在目标/EVM 上运行。
(二
** 2警告0错误**
(二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们在 NC 上看到了类似的观察结果、给出了某些计算机上的 SEG 故障、此问题是特定于主机的、如您所述、它在 Ubuntu 的特定版本中可见(注释)。

    团队已在最新工具10.0上添加了一些内部修复。要解决此问题、我建议您尝试使用最新工具(可能您可以将示例从包装箱中取出)来检查 NC 行为。