This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67是否仍处于活动状态。 我在 Yocto scarthgap 中找不到 machine conf

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403948/am67-is-the-am67-still-active-i-cannot-find-machine-conf-in-yocto-scarthgap

器件型号:AM67
Thread 中讨论的其他器件:Beagley-AI

工具与软件:

尝试为 Beagley-ai / am67xx/j722构建 Yocto 映像、但 meta-ti kirkstone 和 scarthgap 中缺少配置。 这是否意味着 SoC 在发布之前不再是正在供货的产品或状态持续时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布您的问题。 指定的工程师本周已外出-请期待下周回复。  

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    AM67处于活动状态。 meta-ti 中的 Beagley-AI 开发板没有 Yocto 配方。  它必须手动创建。

     j722s-EVM 有一个配置包含 j722s SOC 的程序。

    此致!
    Jared