This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:如何与处理器、WL1831MOD 和外部器件进行时间同步

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, AM62A3, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402277/am62a3-how-to-time-synchronize-with-processor-wl1831mod-and-external-device

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:WL1831MOD、、 CC3301

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 

我的目标是对一系列包含 AM62A3处理器、WL1831MOD 和外部器件的嵌入式 Linux 板进行时间同步、并且对如何实现时间同步有一些疑问。

 

对于嵌入式 Linux 电路板、计划使用 AM62A3处理器和 WL1831MOD 来执行 SWAA162A TI 应用报告中所述的"通过 WLAN 进行精确时间同步"方法。  我的问题从这里开始、

 

  • 假设"通过 WLAN 进行精确时间同步"方法将同步 Cortex-A53 (运行 Linux 操作系统)是否正确?
  • SWAA162A TI 应用报告说明了如何使用 WL1831MOD 的引脚2 (GPIO11 - COEX_MWS_FRAME_SYNC)到 AM335‘s GPIO 2_2 (TIMER4)。 WL1831MOD 的引脚2应连接到 AM62A3上的哪个引脚? 或者您能介绍如何选择 AM335‘s GPIO 2_2 (TIMER4)吗?
  • AM62A3‘s 时间同步路由器是否可用于将 AM62A3的处理器时钟与外部设备同步? 例如、是否使用时间同步路由器向外部设备发送周期性脉冲?

 

谢谢!

Mike E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    首先、我将把您发送到 WL1831MOD 团队、以讨论与他们的器件的时间同步。

    您可以在 Linux PTP 文档中找到有关通过时间同步路由器发送 PPS 信号的一些信息:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_02_00/exports/docs/linux/Foundational_Components Kernel_Drivers

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。

    提供的链接让我能够了解我的应用程序如何与  CPTS 模块连接以生成 PPS、以及为外部事件添加时间戳(外部器件为处理器生成 PPS)。

    当您说"首先请您发送至 WL1831MOD 团队讨论时间同步"时、这是否意味着我需要在他们的论坛上创建一个帖子、或者 您通知了 WL1831MOD 团队来响应此帖子?

    谢谢!

    Mike E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的时间。

    假设"通过 WLAN 进行精确时间同步"方法将同步 Cortex-A53 (运行 Linux 操作系统)是正确的吗?

    是的、这是一个在 wl18xx Linux 内核驱动程序上运行的操作

    [报价 USERID="528556" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402277/am62a3-how-to-time-synchronize-with-processor-wl1831mod-and-external-device "]SWAA162A TI 应用报告介绍了如何使用 WL1831MOD 的引脚2 (GPIO11 - COEX_MWS_FRAME_SYNC)到 AM335‘s GPIO 2_2 (TIMER4)。 WL1831MOD 的引脚2应连接到 AM62A3上的哪个引脚? 或者您能否描述如何选择 AM335‘s GPIO 2_2 (TIMER4)?

    与物理计时器没有关系、它只是一个 GPIO。 因此、您可以使用 AM62A3上的任何可用 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您提供的信息! 在深入探讨该主题后、我意识到使用  AM62A3处理器和 WL1831MOD 时存在一个软件问题。  AM62A3 WL18A-AM62A   版本:10.00.00.08使用 PROCESSOR-SDK-LINUX 内核 v6.6、并且 WL18驱动程序 v8.8 为 Linux 内核 v4.19构建。 因此、除非更新了 wifi 驱动程序、否则我将无法使用 AM62A3处理器和 WL18芯片。 因此、我只需使用 CC3301 wifi 芯片以及另一种用于时间同步 和网状网络的方法。

    Mike E