This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:使用 USB 刷写 eMMC -原理图

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405352/am62a7-q1-flashing-emmc-using-usb---schematic

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好!

请查看电路图中有关使用 USB 对 eMMC 进行编程的章节。

此致、

Dusan

e2e.ti.com/.../usb_5F00_flash_5F00_emmc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dusan

    感谢您的提问。

    我假设您的查询在 USB 接口上。

    USB Rcalib 电阻器需要为499R、1%

    需要将 VBUS 连接起来以连接 USB DFU  

    有关 USB VBUS 实现方式、请遵循数据表的以下部分

    9.2.3 USB VBUS 设计指南

    3.5K 可以是3.48K

    使用1%公差的电阻。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    好的、谢谢您、我将更改电阻器值。

    我已经连接了 USB0_VBUS。 您的意思是、"需要为 USB DFU 连接 VBUS "、即使不使用 USB1、也应该连接 USB1_VBUS?

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dusan

    谢谢你。

    需要为 USB DFU 连接 VBUS 

    这只是供参考。

    保护齐纳二极管  

    使用了保护二极管。

    请验证可用性并进行所需的更新

    我在 VBUS 上没有看到任何电容器。 建议添加一个< 10uF 的电容

     此致、

    Sreenivasa