This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:将 I/O 引脚配置为高阻抗(High Z)

Guru**** 2581095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1406538/j722sxh01evm-configuring-i-o-pin-as-high-impedance-high-z

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

大家好!

我想知道将 GPIO 引脚配置为高阻态的步骤。可以实现该功能并将 GPIO 配置为开漏输出吗?
我需要使用 Linux_SDK V 9.02进行该操作

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件复位时、GPIO 引脚值将自动设置为高阻态或高阻抗。 它被设定为高电平或低电平后、不能被专门设定为高阻态

    谢谢!

    Neehar