This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:Autosar OS 的代码启动流程至 main

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404461/am620-q1-code-startup-flow-till-main-for-autosar-os

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好!

您能告诉我代码是如何从条目符号流至主函数的吗?

我试图找到一些汇编文件、但在调用 main 函数之前无法找到这些文件。

这里是我对流程的一些发现、

1)_self_reset_start 是链接器文件-->中给出的符号

2)此符号用于汇编文件 C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_09_02_00_38\source\drivers\device_manager\self_reset\self_reset_startup_asm.S  

3)从该文件中、代码跳转至"dm_r5_self_reset"

此函数写入正在进行一些初始化的 dm_self_reset.c 文件中、在此之后、一条指令被写入 WFI

5)在此之后、我无法获得 访问主函数调用的进一步流程

基本上、我们希望将代码移植到 Autosar OS 中、所以基本上希望了解这个流程。

如果您有任何文档或信息、还可以添加此流程的信息、将代码移植到 Autosar 操作系统时需要采取的措施将非常有用。

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    目前、主题专家不在办公室。 对该线程的响应将会延迟。 请 期待在几个工作日内得到回复。

    感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    在第5步之后、将复位地址载入 R5F PC 寄存器。

    然后、控制转到_c_int00 API 函数。

    同样、控制从该函数转到主函数。

    此致、

    Anil。