This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:启用 PLL 时出错

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405957/tms320c6713b-an-error-occurred-while-enabling-pll

器件型号:TMS320C6713B

工具与软件:

我使用6713、启用 PLL 时程序将卡纸。

pll_bypass ();  
plldelay(20);

PLL_RESET ();
plldelay(20);


PLL_RSET (PLLDIV0、PLL_PLLDIV0_RMK (1、0));40MHz 40MHz
plldelay(20);

PLL_RSET (PLLM、pllmVar);//PLL_RSET 40MHz×600MHz
plldelay(20);


PLL_RSET (OSCDIV1、PLL_OSCDIV1_RMK (0、1));
plldelay(20);

PLL_RSET (PLLDIV1、PLL_PLLDIV1_RMK (1、1));  
plldelay(20);


PLL_RSET (PLLDIV2、PLL_PLLDIV2_RMK (1、3));  
plldelay(20);


PLL_RSET (PLLDIV3、PLL_PLLDIV3_RMK (1、7));  
plldelay(20);

pll_deassert ();
plldelay(1500);

pll_enable ();  
plldelay(20);


EMIF_CONFIG (&MyEMIFcfg0);

当程序运行到 PLL_ENABLE ()函数时、 CCS 无法停止正在运行的程序、但只能与芯片断开连接。

同时、ECLKOUT 变成一个低电平而非一个正弦波。

原因可能是什么?