工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我希望这封邮件能让您满意。
我目前正在努力让 YOLOv8物体检测模型在 TDA4VM 上运行。 最初,我遇到了编译问题,但在修改激活函数到 Relu 并将内核形状设置为3之后,模型现在进行编译。 但是、在执行阶段会遇到错误。 我已经尝试使用 TIDL 工具和 EdgeAI 基准进行编译、但在这两种环境中都收到错误消息。
此前、我曾就此问题与一位 TI 官员进行过联系、但遗憾的是没有收到回复。 我随附修改后的 YOLOv8架构以及 TIDL 工具和 EdgeAI 基准测试中的日志、供您参考。
非常感谢你协助解决这些问题。
提前感谢您的支持。
此致、
Ramaseshan
使用基准测试生成的模型工件:
e2e.ti.com/.../5707.yolov8_5F00_model_5F00_artifacts.zip
Tidl 工具编译错误:
e2e.ti.com/.../tidl_2D00_compilation_2D00_logs-_2800_1_2900_.txt
基准编译错误:(编译和它的推理-在这里您可以看到精度为0%)
e2e.ti.com/.../benchmark_5F00_logs_5F00_run_5F00_inference_2800_after-compilation_2900_.txt
e2e.ti.com/.../benchmark_5F00_logs_5F00_run_5F00_import_2800_compilation_2900_.txt
在 yolov8中更改了架构、使得模型可以编译: